Come Raggiungerci
La Nordival S.r.l si trova in via Streparava Cav. Lav. Angelo Luigi, 1 nel comune di Rovato che si
estende nella zona della Franciacorta,alle pendici orientali del monte Orfano,a 20 km dalla Città
di Brescia e 60 Km da Milano.
I collegamenti viari sono molto agevoli:
la cittadina di Rovato, attraversata dalla strada statale n. 11 Padana superiore, è facilmente
raggiungibile anche tramite l'autostrada A4 Torino-Trieste, cui si accede dal casello di Rovato.
Oltre a ciò la cittadina è anche sede di uno scalo ferroviario sulla linea Milano-Venezia
IN AUTO:
-Dall’autostrada A4, imboccare l’uscita ROVATO.
-Superato il casello, svoltare a destra in direzione Cazzago.
-Imboccare la prima uscita della rotonda, seguendo le indicazioni per Cazzago San Martino.
-Raggiunta la rotonda con la "Ruota di Bronzo" imboccare la prima uscita a destra (Via per Rovato) percorrendo il cavalcavia.
-Proseguire per circa 200 mt. fino al raggiungimento del cartello comunale di Rovato.
-Una volta giunti alla rotonda prendere la 2a uscita e imboccare Via Primo Maggio. Svolta leggermente a destra e prendi via Cavalier Angelo Luigi Streparava.
LA NORDIVAL SI TROVA POCO PIU' AVANTI SUL LATO DESTRO DELLA STRADA.
COLLEGAMENTI AEREI PER ROVATO:
Per i voli nazionali e internazionali l'aeroporto più vicino, è quello di ORIO al SERIO (BG) posto a soli 33 chilometri dal comune di Rovato.
Per i voli intercontinentali diretti ci si serve dell'aerostazione di MILANO/MALPENSA, situata a 117
chilometri di distanza .