alert icon
hide icon
Nordival Srl - Swagelok Italia

Il Tuo Centro Autorizzato per la Vendita e i Servizi Swagelok

Bkg Top Image

Clean Energy: Soluzioni Affidabili per Idrogeno e Gas Naturale

Hydrogen IconLe soluzioni Swagelok supportano la realizzazione di sistemi efficienti e sicuri per idrogeno, CNG, RNG e LNG: dalla produzione alla distribuzione, dallo stoccaggio in pressione al trasporto del combustibile.

I nostri prodotti e assemblati per applicazioni a idrogeno o gas naturale sono conformi agli standard più rigorosi richiesti dal settore dell’energia pulita, tra cui:

  • Stoccaggio e trasferimento sicuri ad alte pressioni, con compressione per garantire le densità energetiche e l’autonomia operativa desiderate.
  • Fornitura costante di componenti critici, assiemi e soluzioni personalizzate per mantenere i progetti nei tempi previsti.
  • Durata e affidabilità dei componenti fluidici grazie all’impiego di acciaio inossidabile di alta qualità, per una maggiore resistenza alla corrosione.
  • Componenti elastomerici durevoli, realizzati con materiali ottimizzati per una lunga durata nei sistemi CNG e LNG.

Applicazioni per Idrogeno, CNG e LNG

Sosteniamo i nostri partner nella progettazione e fornitura di tecnologie per applicazioni a idrogeno e CNG/LNG, quali:

Idrogeno

  • Elettrolizzatori
  • Microreti (Microgrids)
  • Celle a combustibile (Fuel Cells)
  • Gasdotti virtuali / Rimorchi tubolari (Virtual pipelines / Tube trailers)
  • Stazioni di rifornimento (Infrastrutture)
  • Motori a combustione interna (ICE) / Veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV)
  • Erogatori e pannelli di priorità
  • Sistemi di analisi e campionamento

CNG / LNG

  • Gasdotti virtuali / Rimorchi tubolari
  • Stazioni di rifornimento (Infrastrutture)
  • Veicoli commerciali e flotte aziendali

Hydrogen Molecules

 

Richiedi una consulenza con un Clean Energy Expert

Device Shadow

 

Energie per il Futuro

Con oltre 75 anni di esperienza nella gestione e nel contenimento di fluidi e gas a piccole molecole sotto pressione, Swagelok si distingue nel settore. Oggi mettiamo a frutto questa esperienza nella progettazione e fornitura di prodotti, soluzioni e servizi pensati appositamente per supportare le aziende impegnate nella transizione verso un'energia sostenibile e sicura per l’ambiente.

Nordival mette a disposizione le tecnologie e i componenti Swagelok ad alte prestazioni per applicazioni clean energy a idrogeno e gas naturale. Dalla produzione alla distribuzione, dallo stoccaggio al rifornimento, supportiamo OEM, integratori di sistema e operatori industriali con soluzioni affidabili e sicure per sistemi CNG, LNG e idrogeno.

Le soluzioni Swagelok per la Clean Energy sono progettate per garantire performance elevate in termini di sicurezza, durabilità e resistenza alla corrosione anche in condizioni operative critiche.

 

Device Shadow

Infrastrutture e Distribuzione

La distribuzione efficiente dell’idrogeno prodotto in modo pulito verso le applicazioni finali richiede una catena strettamente integrata di processi, stoccaggio, distribuzione e apparecchiature di trasmissione. Sia attraverso infrastrutture fisiche che gasdotti virtuali, prestazioni elevate dei sistemi fluidici sono fondamentali.

Offriamo le soluzioni necessarie per distribuire l’idrogeno in modo affidabile, includendo una gamma completa di prodotti ad alte prestazioni, disponibili anche in configurazioni standard o preassemblate su misura. Inoltre, mettiamo a disposizione il nostro know-how per supportare lo sviluppo rapido di microreti e infrastrutture di distribuzione dell’idrogeno.

 

Device Shadow

Rifornimento e Mobilità Sostenibile

 

Hydrogen Refueling and Mobility  

We are aware of the critical role that safe and reliable hydrogen refueling infrastructure plays as the market for hydrogen mobility continues to expand. To meet this growing demand, we ensure that every aspect of our system—from compressors and storage cylinders to priority panels, pressure control devices, and dispensers—is designed to the highest standards of quality and performance.

Safety is at the forefront of our hydrogen solutions, allowing every user to operate dispensers with ease and confidence. We engineer our components and connections to excel under the stress of rapidly changing temperatures and other demanding conditions encountered during dispensing cycles, ensuring robustness and durability.

As the infrastructure for hydrogen energy rapidly evolves, Nordival stays ahead by efficiently designing and assembling complex systems that are not only reliable but also scalable. Our commitment to innovation and excellence ensures that we meet the needs of today while preparing for the energy demands of the future.

SWAGELOK HYDROGEN VEHICLE SOLUTIONS

Why Choosing the Right Materials is Crucial for Hydrogen Applications

Selecting the correct materials is critical in hydrogen mobility and transportation, as these systems face unique operational stresses. Our alloys, incorporating between two and ten elements, are precisely formulated to offer superior corrosion resistance.

Only select stainless steel grades, like Swagelok® 316, are designed to withstand the challenges of hydrogen systems, effectively preventing hydrogen embrittlement due to their superior strength and corrosion resistance properties. Opting for cheaper stainless steels with low chromium and nickel content could lead to increased corrosion and vulnerability to hydrogen damage. The choice of elastomeric components is also critical for maintaining long-term reliability and compatibility.

We're here to help you specify the appropriate materials for your projects, from fuel systems and tube trailers to hydrogen panels and dispensing units, simplifying the process with our expertise.

 

Device Shadow

Hydrogen-Compatible Components

Hydrogen Compatible Components

System Components

We provide an extensive array of fluid system components that meet the requirements for both EC-79 and HGV 3.1 across the H35 and H70 pressure classes, ensuring high-integrity solutions for any hydrogen-related application. Our offerings include:

  • Assembly-by-torque (AbT) fittings
  • FK series medium-pressure fittings
  • VCO® O-ring face seal fittings
  • VCR® metal gasket face seal fittings
  • Pressure gauges
  • All-metal hose
  • Swagelok tubing
  • Regulators
  • Check Valves

These products are designed to support operations from hydrogen production to end-user delivery, handling pressures up to 20,000 psig. They are ideal for building infrastructure that manufactures, transports, compresses, stores, and fills hydrogen cylinders and for on-vehicle applications, aligning perfectly with Swagelok’s commitment to quality and safety in hydrogen mobility solutions.

 

View Infrastructure Application Catalog

Device Shadow